结果:找到"串口屏 乐鑫 智能屏 ESP32-S3 8ms开发平台",相关内容1000条
- 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
- 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 物联网 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
- 成功案例|启明智显彩屏应用于激光雕刻机方案
- 现如今人们对事物新鲜度和独特性的追求愈发强烈,新颖且时尚的印记往往能吸引更多的年轻人前来驻足,激发他们对产品的消费欲望,从而产生购买行为。激光雕刻机作为一种能够将个性化信息印在物体表面的工具,对于大多数有个性化定制需求的商家来说是必不可少的。由于电子设备的需求不断增长,激光雕刻机的使用范围大幅扩大,为了适用于更多市场,产品的创新是至关重要的一环,因此启明智显为用户打造激光雕刻机产品智能化,助力产品在市场中脱颖而出。方案选型ESP32-S3芯片是极低功耗、高集成度MCU系统级芯片(SoC),集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth5(LE)无线通信·完整的WiFi子系统·低功耗蓝...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 激光雕刻机 ESP32 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-13 11:09:00
- 集WIFI、蓝牙的2.8寸串口屏在干果机上的应用方案
- 随着居民日常消费的升级,人们对生活质量以及营养摄入的要求越来越高,休闲娱乐支出占比也逐步增长,当人们开始追求饮食的质量而非单纯饱腹时,就给休闲食品的消费带来了新的增长点。休闲食品中的干果类食品一般富含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较多,营养价值高,并且相对于新鲜蔬果而言,干果更方便携带和储藏,因此广受人们的欢迎。然而传统的干果加工方法仍存在诸如添加剂过度、晾晒不卫生、灰尘虫蚁过多等弊端,干果机的出现则有效解决了上述问题。作为一种新型小厨电,干果机渐渐地出现在年轻家庭的厨房中,人们把它当成制作果干、肉干、蔬菜干、烘干药材、宠物食物、发酵酸奶等食品的神器。产品更新迭代的速度应跟进市场潮流趋势,在现...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 干果机 智能厨电 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-11 17:41:00
- 启明智显2.1寸旋钮屏助力网红电饼铛产品高端化升级
- 近几年来,各式各样精致小巧的厨房小家电产品出现在许多年轻家庭的厨房中,小家电的销量和热度在飞速提升,不少品类和品牌的小家电甚至是晋升到了网红的层级,再加上现在不少年轻人看到颜值高的、有意思的小厨电,就忍不住想买回来,线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长,电饼铛就是大热厨电产品之一。对于很多烹饪小白说来,使用传统的炒锅很难掌握火候和用料,而使用电饼铛只需要将原料放入其中,然后选择不同的制作模式就可以,即使是厨房小白也可以制作出美味佳肴,因此广受市场欢迎。然而在消费升级大基调不变的背景下,厨电智能高端化依然是一个强力趋势,只有让消费者...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 电饼铛 智能厨电 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-09 17:28:00
- 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
- 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 嵌入式 乐鑫 物联网 智能厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
- 启明智显分享|基于ESP32-S3方案的4寸86盒开发板快速开发及烧录
- 你现在所看到的是启明智显基于乐鑫ESP32-S3方案推出的4寸RGB接口的86盒开发板,你可以选择应用IDF或arduino进行开发,也可以选择我们提供的开发工具平台8ms上进行开发。为什么会选择8ms平台呢,因为平台已将LVGL作为可选软件组件集成到了SDK软件包中,可轻松评估并移植到产品设计中。目前基于4寸86盒开发板,我们配套了LVGL8.2版本的开源SDK,里面集各种串口屏驱动及丰富的应用接口封装(如网络,蓝牙,mqtt,UI控件等),快速打通连接和硬件功能。开源地址:sdk-8ms-esp32:8msforesp32-Gitee.com基于SDK开源工具包,你在8ms平台上通过拖拽...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 嵌入式 乐鑫 ESP32-S3 86控制面板 串口屏开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-16 11:19:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
- 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 串口屏 智能门锁 智能家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
- 启明智显分享|3.5/4.3寸串口屏在智能冰箱上的应用方案
- 冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代智能家电的发展潮流。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5寸串口屏智能冰箱方案。l人体感应自动亮起,无需手动唤醒l通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能冰箱 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:55:00
- 启明智显分享|3.5寸串口屏在净水器上的应用方案
- 随着人们消费的升级,人们渐渐开始追求健康的生活,其中对日常用水的要求也越来越高,针对这一需求衍生出了家庭净水行业的市场。到目前为止,我国的家庭净水技术已经不断成熟和稳定,家用净水器被广泛应用于普通家庭的日常生活中,成为家庭中不可或缺一部分。在这一新的消费诉求下,家用净水在满足了基本的净水需求外,同时也应该顺应当代审美以及以90后为主的消费群体的品质需求。近两年,净水市场出现了减速放缓的态势,很一大原因是产品同质化现象严重,功能单一,缺乏特色的净饮机。已不能满足时下消费者多元化、高端化、品质化的净水需求。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5串口屏净...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能家居 智能净水器 串口屏 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:47:00
- 启明智显低成本4.3寸串口屏解决案~两轮电动力仪表DEMO
- ZX430-S3RI14.3寸串口屏产品要点:ZX430-S3RI1串口屏是启明云端针对市场IOT应用需求,基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款高性价比串口屏方案。方案采用4.3寸分辨率为480*272的RGBIPS屏,支持WIFI、蓝牙,485、USB等,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能。串口屏引出多个GPIO口,供用户灵活配置各类传感器。支持在8ms开发工具平台直接调用UISDK进行UI开发,同时应用程序可调用平台提供的SDK实现快速开发。极大缩短用户产品开发周期。方案常被应用于带屏电动车仪表、空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱等智能产品及...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 串口屏 乐鑫 智能屏 ESP32-S3 8ms开发平台 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-03-21 16:34:00
返回